主题中讨论的其他器件: CDCM6208
工具/软件:TI C/C++编译器
TI 是否为 LMK04828提供示例 C 代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
陈国泰
像您和我这样的固件编程器命令并通过 SPI 事务写入和读取其寄存器来监控 LMK04828。
任何示例 C 代码都包含一系列 SPI 写入和读取。
基本问题是、如何设置和监控 LMK 以用于我的系统用途?
答案取决于系统目标、以及在为传统 PWB 编写固件时芯片的连接方式。
我们可以通过两种路径:
1)依赖 TI 的 GUI 生成一系列 SPI 写入以配置器件、或
2) 2)了解 LMK 在寄存器级别的功能、从而得出可实现系统目标的值。
从我在本论坛上所读的内容来看、我们中的大多数人似乎都选择了路径(1)。 另一方面,论坛上的友好和知识渊博的人迅速全面地回答我提出的问题,使成功的道路非常容易(2)。
祝您好运、我希望您能够将大脑环绕在这块优雅而强大的计时芯片上。
谢谢--Todd
你好、Chen、
我不知道您将使用哪种平台。 如果您没有 MSP430微控制器、请考虑使用它。 我们有一个 CDCM6208的 SPI 编程示例、可针对 LMK04828进行调整。
请参阅 SCAA121:使用 MSP430作为 CDCM6208VxEVM 引导加载程序的分步指南
请参阅 SLAC541:在 CDCM6208评估模块上对 MSP430进行编程的代码。
73、
Timothy