This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:如何配置 CDCE62002的输入?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748073/cdce62002-how-to-configure-the-input-of-the-cdce62002

器件型号:CDCE62002

大家好、

我客户的输入是3.3V 振荡器、如何配置输入、为什么? 例如、为什么要使用缓冲器、为什么要使用直流模式。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    有关基准输入设置、请参阅数据表中的表17。 GUI 应模仿这种情况。
    www.ti.com/.../cdce62002.pdf

    此致
    Arvind Sridhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridhar、您好!

    谢谢。 我的问题是针对应用、无论我们是否需要缓冲器、我们都需要选择直流或交流端接。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我将其分配给了一名工程师、但由于假期、响应可能会延迟、因此我将对此进行拍摄。

    与我们组中的 LMX 和 LMK 器件相比、我对 CDC 器件并不熟悉、但通常、当我们选择输入缓冲器时、它会告诉缓冲器预期的信号、从而配置缓冲器以获得最佳性能。 因此、如果您有3.3V LVCMOS 输出、那么我想您会告诉器件它是 LVCMOS。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    无需额外的缓冲器。 如果输入为 LVCMOS、则可以选择直流终端。 此外、根据 数据表中的表17为基准端接选择合适的寄存器设置

    此致

    Arvind Sridhar