This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:有关如何从引脚模式转换到主机模式、将数据表从修订版 E 更改为修订版 G

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746359/cdcm6208-datasheet-changed-from-rev-e-to-rev-g-regarding-how-to-transition-from-pin-mode-to-host-mode

器件型号:CDCM6208

数据表的修订版 E 说明如下:

系统可以通过更改 SI_MODE 引脚的状态、然后触发器件复位(通过 RESETN 引脚或通过设置器件寄存器中的 RESETN 位)、将器件从引脚模式转换为主机连接模式。


最新版本 G 指出了一些不同的内容:

系统可以通过更改 SI_MODE 引脚的状态、然后通过切换 PDN 输入引脚(高电平-低电平-高电平)来触发器件电源循环、从而将器件从引脚模式转换为主机连接模式


请说明哪种方法正确、或者这两种方法是否有效以及更改数据表的原因。  我正在按照 Rev E 数据表中的步骤、对出现间歇性问题的系统进行故障排除。  此系统不提供对 PDN 输入的控制;它是无连接的。  在这种情况下,如何从引脚模式转换到主机(SPI)模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有有关数据表更改的完整历史记录、但我将在这里尝试提供帮助。

    我认为第二种方法是正确的。 它与图35中给出的流程图相匹配、该流程图表示必须更改 PDN 以从引脚模式更改为主机模式。

    图35在修订之间没有变化。 数据表说明可能是在修订版 F 之前未更正的勘误表

    您需要切换 PDN 以从引脚模式转换到主机模式。 替代方法是使用 SI_MODE[1:0]上的正确设置启动上电复位。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用中、我们以引脚模式加电、几秒钟后、我们转换到 SPI 模式以禁用未使用的输出以降低功耗。   系统无法访问 PDN 输入、我们一直遵循修订版 E 数据表、通过更改 SI_MODEx 引脚来指示 SPI、 然后将 RESET 保持在低电平、 然后通过 SPI 接口进行写入。  我们看到未使用的输出按预期关闭、目标输出保持其初始引脚模式的设置、因此工作正常。   使用此方法是否有任何问题或风险?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我将向另一位工程师通知这一点。

    鉴于即将到来的假日季、可能会有延迟的响应、下面是我的拍摄结果。

    对于我们组中的其他一些器件(即 LMX2615)、我们还具有应用于初始上电复位的引脚模式。 但是、您可以覆盖部分引脚模式、特别是打开/关闭输出。

    CDCM6208是一个不同的器件、但我认为它是类似的、尽管您无法对银行作出回应。

    此致、
    Dean