This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:计算抖动

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748820/lmx2594-calculating-jitter

器件型号:LMX2594

大家好、团队、

您能为我们的客户提供有关 LMX2594的问题:

数据表、第12页、图8 (3.5GHz 时的闭环相位噪声):
1)抖动= 49.4fs (100Hz - 100MHz)
该抖动是如何计算的? (公式)
客户计算出的值要高得多。

2) 2)图上的第9点- -127、8dBc/Hz
这正是问题的关键? 为什么图形会转到虚线点?

BR、
Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ilya、

    1) 1)所附的是抖动的导出图。  要计算抖动、请集成该区域并将其称为 A。 不要忘记将两侧乘以2。  则抖动为 sqrt (a)/(2 * pi*f),其中 f 为频率。  这也在我的免费在线 PLL 手册中进行了讨论、网址为 ti.com/tool/pll_book。

    2) 2) 图形上的点是100MHz 杂散。  请注意、这以 dBc/Hz 为单位、而不是 dBc。  请在随附的图中查看它。  您真的应该忽略这一点、因为这是一个杂散、而且 E5052有时会在图的最右侧添加一个虚幻杂散。  相反、请更加注意95MHz 时的标记-151.1dBc/Hz

    此致、

    Dean