请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、团队、
您能为我们的客户提供有关 LMX2594的问题:
数据表、第12页、图8 (3.5GHz 时的闭环相位噪声):
1)抖动= 49.4fs (100Hz - 100MHz)
该抖动是如何计算的? (公式)
客户计算出的值要高得多。
2) 2)图上的第9点- -127、8dBc/Hz
这正是问题的关键? 为什么图形会转到虚线点?
BR、
Ilya。