This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:分母= 2^24时的相位噪声特性

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748353/lmx2492evm-phase-noise-characteristic-when-denominator-2-24

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

根据 LMX2492的数据表、当芯片运行频率斜升时、小数分频器的分母强制为2^24。 我们将从研究恒定频率10.525GHz 下的相位噪声开始(请参阅随附的图表)。  

一小数为10485760/16777216,观察到奇怪的相位噪声行为。

2、相位噪声为5/8的小数、似乎与理论计算结果匹配

问题:

1、为什么使用具有最大分母的分数电路时相位噪声特性有很大差异?

2.在 CW 模式和斜升模式中、分母设置为2^24是否有差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    5/8和10485760/16777216的小数完全相同、除非调制器的初始状态不为0、否则应产生完全相同的频谱。 我认为、如果您设置 FRAC_ORDER ="重置调制器"、然后将其更改为所需的顺序、您将获得相同的频谱。

    但是、有时您可能会意外地获得非零初始状态。 例如、如果您将调制器状态从二阶切换为三阶、或者可能通过 POWERDOWN 位给器件断电和上电。

    我想您会看到这种非零状态的影响。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我再次回到实验练习时、我必须检查此设置、以查看此设置是否可以解决问题。

    如果我们在斜坡模式下运行、是否还需要将调制器作为序列的一部分进行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    在斜坡模式下、由于小数分子无论如何都在滚动、因此不需要重置。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我们在 TICS Pro 程序中找不到 FRAC_order="重置调制器"。 只有整数模式、一阶、二阶、三阶和四阶调制选项、并保留为选项。 我们如何复位调制器?

    这话什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    如果您执行"整数模式"、它应该与重置调制器相同。

    此致、
    Dean