This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV112:散热焊盘是否接地?

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748592/lmv112-thermal-pad-grounded-or-not

器件型号:LMV112

您好!

您是否将散热焊盘接地或使其悬空?

谢谢、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将外露焊盘接地、如评估板文档中所示。

    www.ti.com/.../snaa055a

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alan、

    评估板文档未明确告诉您将焊盘接地、这就是我感到困惑的原因。

    通过仔细检查评估板布局可以推断出这一点、但原理图中未显示焊盘"9"接地。

    此致、

    格伦