This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832选择指南

Guru**** 2929580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747245/lmk04832-lmk04832-select-guide

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK04808

设计。

LMK048xx 产品的设计评审。

查看产品包括 LMK04828、LMK04808、LMK04832。

我使用过 LMK04808。
主要问题是相位噪声和抖动。

请查看我们的概念并推荐 TI 产品。

请帮助 TICS PRO 的注册脚本。

项目概念如下。

LMK04828或 LMK04832

* REF-时钟(VCXO 或 TCXO):122.88Mhz

* LMK048xx 输出时钟  

FPGA (CPRI):307.2Mhz 或368.64Mhz
dac、adc:245.76Mhz 或368.64Mhz
SYSREF 范围:3.84Mhz 至30.72Mhz

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    我已将您的问题分配给应用工程师。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    这应该起作用、但时钟架构不会对 SYSREF 分频器建模。
    我还尝试了7.68MHz 的频率、但也没有为此 SYSREF 建模分频。

    此致、
    Dean