This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK04828:LMK04828 Webench 输出?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747249/webench-tools-lmk04828-lmk04828-webench-output

器件型号:LMK04828

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

设计。

LMK04828产品的设计审查。

我们的概念如下。

LMK04828 webench 不支持?

参考时钟(VCXO 或 TCXO):122.88Mhz

LMK048xx 输出时钟
FPGA (CPRI):307.2Mhz
2. DAC、ADC:245.76Mhz
SYSREF 范围:3.84Mhz 至30.72Mhz

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利
    我已将您的线程分配给了一名应用工程师。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    时钟架构不使用 SYSREF 分频器来规划频率。 请注意、如果您只输入7.68MHz 的单个频率、它也会遇到这种情况、并且看不到 sysref 除法。

    此致、
    Dean