This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:能否将 VLDO 连接到外部1.8V 电源?

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748522/cdc3rl02-can-i-tie-vldo-to-an-external-1-8v-supply

器件型号:CDC3RL02

我们犯了一个错误、将时钟请求线路连接到 VLDO、认为它始终处于开启状态。  现在、我看到您不应该这么做。  是否可以通过外部1.8V 电源为 VLDO 供电以强制其导通?  我尝试将一个10k 电阻器从 VLDO 连接到另一个1.8V 电源、但这不起作用。  长期而言、我们将更改电路板。 我只是想让它在短期内工作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    略有更新、结果是您"可以"。 现在的问题是我应该这样做:)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、只要其他1.8V 电源不消耗大量电流(指示一些寄生电流路径)、就可以按照您所述引导 VLDO 输出。 您可能会考虑使用串联电阻器来限制电流。 我不建议在最终设计中采用此方法、但似乎您将在下一个修订版中解决此问题。

    Alan