This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104EVM:EVM 的最佳上拉/下拉 R 值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748538/cdclvc1104evm-optimal-pull-up-pull-down-r-values-for-evm

器件型号:CDCLVC1104EVM
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1104

使用3.3V 电源、脉冲输入电压约为3.3V - SMA 输出端口的最大电压(3.3V)的上拉/下拉电阻器最佳值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCLVC1104具有一个不需要上拉或下拉电阻器的 LVCMOS (推挽)输出驱动器。 驱动高阻抗或寄生电容时、它可以摆动轨到轨(VCC 至 GND)。

    请参阅图5、了解用于匹配50 Ω 布线阻抗的推荐输出串联电阻值(源端接)。

    Alan