This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:使用 CDCM6208生成15个时钟

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, LMK00304, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744404/cdcm6208-use-cdcm6208-to-generate-15-clocks

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件: LMK00304LMK03328

大家好、

能否使用2个 CDCM6208生成15个以下时钟?

103.125M、125M*5、135M*2 148.5/1.001M、148.5M、156.25M*4、 200m

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    148.5/1.001M 表示时钟为148.5除以1.001
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、
    很抱歉耽误你的回答。 最好的选择是使用2、LMK03328来满足这一要求(所需时钟总数可能会略为减少)。 第一个 LMK03328可用于生成148。 5MHz、148.5/1.001 MHz 和135MHz (x2)、使用现成的晶振/XO。 第二个 LMK03328可生成4个156MHz 副本、2个125MHz 副本、200MHz 和103.125MHz 副本。 因此、您可能会缺少3个125 MHz 时钟、这些时钟可能会通过简单的1:4缓冲器(LMK00304)进行寻址。 LMK03328具有比 CDCM6208更出色的性能、并且具有集成的 EEPROM。
    此致
    Arvind Sridhar