This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:PCIe 第3代合规性测试

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748271/lmk00338-compliance-test-for-pcie-gen-3

器件型号:LMK00338

您好!

在数据表的首页,有“PCIe Gen3的附加 RMS 相位抖动100MHz :30fs RMS (典型值)”的说明。 这是否意味 着您有 LMK00338EVM 通过 PCIe 第3代合规性测试的历史? 如果答案是肯定的、请告诉我您当时使用的测试设备。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未对 LMK003xx 器件系列进行 PCIe 合规性测试。 但是、根据缓冲器的30fs rms 附加抖动规格、假设输入时钟源能够满足该规格、它应该足以支持 PCIe 时钟抖动要求(1ps rms 限制)。

    Alan