This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03001:OSC 输入规格

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746908/lmk03001-osc-input-specification

器件型号:LMK03001

LMK03001的 OSC 输入  是 单端连接 的、交流耦合。  数据表显示了 OSC 输入的规格  介于0.2Vpp 和1.6Vpp 之间。    这是否意味   着 LMK03001的0.2Vpp OSC 输入将正常工作?   OSC 输入进入 R 分频器 、然后进入相位检测器。   相位检测器能否 在0.2Vpp 的低电压下正常工作?  对于特定设置、OSC 输入是否存在电压范围。 示例: R15 (PLL_CP_GAIN[1:0])?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Seng、

    不同 OSCin 的唯一因素是寄存器 OSCIN_FREQ 应设置为适合 OSCin 频率。 否则、在给定 OSCin 信号的情况下、LMK03001的其他设置无关紧要。

    请注意、VOD = 0.2V 的规格适用于差分信号。 从技术上讲、VOD 的单位应为 V、而不是 Vpp。 当一个输入的 VOD = 0.2V 时、这意味着每个输入引脚上的 Vpp 电压为0.2V。当在每个 OSCin 引脚上施加0.2Vpp 时、总差分电压摆幅将为0.4Vpp。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

       根据您的解释、  0.2V 的 OSC 输入 以单个输入电压为基准。  对于单端输入,    示波器输入可以具有的最小和最大电压是多少。  

    下面是 LMK03001的电气特性

    符号           参数                                条件                       最小 典型      值最大单位

        OSCin 的 VOSCin 方波输入电压       交流耦合:差分(VOD)          0.2.         1.6Vpp     

                    和 OSCin *

    此致、

    Huin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议在0.4至2.4Vpp SE 之间。 对于低频、应将压摆率保持在0.15V/ns 以上。 >=0.5 V/ns 推荐值。

    73、
    Timothy