This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816:LMK04816/28

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400, DAC5682Z, LMK04816, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747854/lmk04816-lmk04816-28

器件型号:LMK04816
主题中讨论的其他器件:ADS5400DAC5682ZLMK04828

大家好、

我使用10 x DAC5682Z 和2 x ADS5400开发板。

我正在寻找时钟解决方案、我看到了 LMK04816/28、但如果您能提出建议、那将会非常棒。

偏斜需要尽可能低、偏斜是针对2个闭合输出(例如 out0和 out1)还是针对2个极端输出(例如 out0和 out11)?  

抖动低于1psec。

频率为1GHz

对于 ADS5400、时钟和触发器需要组合在一起。

如果您认为解决方案与所附图表不同、请提供。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../3162.REV02_5F00EA05E805E905D905DD05_-_D105DC05D505E705D905DD05_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    LMK04816或 LMK04828都可以满足您的应用需求。

    与两个极端输出相比、两个相邻输出的偏斜始终更好。 但是、某些非相邻时钟在转换过程中仍可能接近。

    当您说您需要优于1ps (RMS?)的电流时 抖动。 在什么集成范围内? 您是否有相位噪声图和基准频率?

    您能告诉我有关如何生成触发器的更多信息吗?

    73、
    Timothy