This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:支持 LVPECL 频率

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747876/lmk00301-support-lvpecl-frequency

器件型号:LMK00301

大家好、

LMK00301是否可以支持低于0.75Ghz 的输入/输出 LVPECL 信号频率?

 Fclkout_fs 和 FAS 的含义是什么?  为什么最小输出频率为1GHz?  但测试数据显示100Mhz 时的输出频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    很抱歉、该规格有点令人困惑。 该规范告诉您、对于保证 VOD >= 600mV 的情况、最大输出频率(最小值)将是多少。 因此、基本上、VOD >= 600mV、在 Vcco=3.3V 时、可保证输出频率>=1GHz、并采用建议的端接。 LVPECL 输出由直流- 3.1GHz (@ 3.3V 电源)供电

    此致
    Arvind Sridhar