This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571放大器;杂散(次谐波) 1/2*输出电压、-52dBc

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, TICSPRO-SW, LMX2571, LMX2572, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744602/lmx2571-lmx2571-spur-subharmonic-1-2-fout--52dbc

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SWLMX2572LMX2572LP

尊敬的同事

在评估模块"LMX2571EVM"(www.ti.com/.../lmx2571evm) 上、我看到频率为 Fout/2 (次谐波)且电平为52dBc 的杂散。
此外、我还会看到相位检测器工作频率的谐波、其电平为-75dBc。
他们从何处着手?

生成频率为1008MHz (OSCin=20MHz、FPD=120MHz、N=21.0、CDIV=5)时的输出频谱:

TICSPRO-SW 设置:

e2e.ti.com/.../TICS_5F00_Rg-2018_2D00_11_2D00_07-1008-120pd-4sd-2del-325uA-800-_2D00_-F12.rar

谨致你的信,
亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    请尝试:
    -禁用抖动
    -将混搭顺序设置为整数
    -使用较小的电荷泵电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    它不能帮助:
    -禁用抖动
    -将混搭顺序设置为整数
    -使用较小的电荷泵电流
    -使用更大的电荷泵电流
    - MULT_F1 = 3 (之前为6)且 N = 42 (之前为21)

    我对 OSC 失望(我将 Y1:1连接到 GND)-只保持输出频率、这变得有点小、她的次谐波1/2:

    我在 PCB 上也看到了次谐波1/2

    谨致你的信,
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    如果更改电荷泵电流或混频顺序没有影响、则该杂散与 LMX2571无关或直接来自输出。 如果它来自输出或某种欺诈除以2、我不知道可以执行什么操作。

    但尝试关闭输出、杂散会消失。 此外、您还可以尝试使用 PLL PRE_N 分频器并更改该分频器。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的同事

    我将 R&S SMB100发生器连接到频谱分析仪的输入:不存在次谐波1/2*Fout。
    我将 OUTBUF_RX_EN_F1设置为不可寻址- OUT Rx 被清零。


    使用我的设置,我只能看到一个用于 CDIV1*CHDIV2=5*1 (-52dBc)和7*1 (-58dBc)的次谐波1/2*Fout。 MULT_F1=3 (FPD = 60VHz)、N=21*2=42=0x2A 的变化不会改变情况。


    我设置 PLL_N_PRE_F1=4且 N=21=0x15–情况已发生变化。 CDIV1*CHDIV2:
    5*1->Fout*3/4@-60dBc
    6*1 -> Fout/2@-66.5dBc
    7*1 ->@/ 4 μ s-67dBc

    来自 LMX2571的子谐波。 该怎么办?

    此致、
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我在 EVM 中看到了相同的次谐波问题。
    我检查了历史记录、这个问题来自奇数分频器。
    我可以使用一些隐藏的寄存器将次谐波电平降低10dB。
    除了1008MHz 之外、您是否需要其他输出频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Noel

    感谢您的关注。

    1008MHz 只是一个示例:我需要在800-1000MHz 范围内的一些未调制频率下获得"近"频带+-500kHz (接近发生器 R&S SMB100A)中最稳定的频谱-我尝试制造它并注意到这个次谐波1/2 ...

    此致、
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您需要800-1000MHz、那么隐藏寄存器中只有一部分工作、您无法在整个范围内获得10dB 的改进。
    然后、我认为有两个选项:
    (1)继续使用 LMX2571、但您需要添加 BPF 以消除次谐波
    (2)考虑使用 LMX2572。 这也是一款性能优于 LMX2571的低功耗合成器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel

    对我来说、LMX2572LP 更合适(e2e.ti.com/.../713608 )、我将在项目的后续重新设计之前尝试使用此芯片。 在这个芯片上、CHDIV 改变了-现在只有2^n 希望 LMX2572LP 不会出现这种次谐波问题?

    您能否为 LMX2571提供1008MHz 频率和更低次谐波1/2的设置?

    此致、
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大
    我不知道神奇的环境,但诺埃尔和我将在下周的星期一外出,但我将在星期二回来。
    LMX2572LP 消除了多路复用器以节省电流、但我怀疑它将消除这种杂散。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    将 R58[13:12]从00设置为11。
    将 R58[15:14]从10设置为11。
    这两个寄存器用于通道分频器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、谢谢。

    我要试一下。

    此致、
    亚历山大