This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:PLL 无法锁定。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747478/lmx2592-pll-can-not-lock

器件型号:LMX2592

降级:

Cusomer 使用 LMX2592生成6000MHz 输出时钟,而参考时钟为200MHz。

PPL 的工作模式是整数、参数是 Vtune = 0.090V、Fout = 6048MHz。

但 PLL 无法锁定。

请 请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、
    C1 =0可能会有问题、因为电荷泵突然变化可能会导致问题。 因此、至少在那里放置一个至少为22pF 或更高的东西。

    现在、如果不是滤波器、那么还有许多问题:
    1.您能否与设备通信? 尝试软件加电/断电进行验证。
    2. VCO 是否正确校准? 如果是这样、它应该在适当频率的50MHz 范围内。 有7个 VCO 内核、它们具有183个不同频带。 要知道您所处频带的频率范围、首先要做的是获取您所处的状态(包括编程 FCAL_EN=1)。 然后尝试将 VCO 频率设置为1GHz、而不切换 FCAL_EN=1。 这显示了下端 然后尝试将 VCO 频率设置为20GHz 而不切换 FCAL_EN=1以查找上限范围。 如果 VCO 未移动、还要检查环路滤波器是否已连接且未对地短路。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、是我向 Lian Wu 寻求帮助。 LMX2592不在200MHz 基准下锁定的原因是 PFD_DLY=2、需要将其设置为1。 在我设置 PFD_DLY=1后、器件被锁定。

    感谢你的帮助。