This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:单端输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747334/lmx2581-single-ended-output

器件型号:LMX2581

大家好、

 1.如果客户仅使用 输出引脚的一侧 作为单端输出,他们是否仍 需要添加上拉电阻器和交流电容器,并添加 负载电阻 器?

2.以下设计是否良好?

3.对于 下面原理图中的 outputB+/-等禁用输出通道、 它们是否可以使引脚 悬空?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lilian、

    否、它们应使未使用的输出看起来相同。 用3.3V 拉高、然后交流耦合、再用50欧姆接地。 如果以截然不同的方式确定输出、谐波将会高得多。

    此致、
    Dean