This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP 的斜坡频率范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747442/lmx2572lp-ramp-frequency-range-of-lmx2572lp

器件型号:LMX2572LP

大家好、我对 LMX2572LP 的斜坡频率范围有疑问。 在数据表中、该器件可生成一个频率范围为12.5MHz 至2GHz。 但该器件的斜坡频率范围是多少?  由于斜坡频率通常直接来自 VCO、因此对于 LMX2572LP 3.2GHz 至6.4GHz 而言、这意味着需要。 它是否与 max 相矛盾 2GHz 输出?  

另一个假设:由于输出分频器、斜坡频率范围是否可以是1.6GHz 至3.2GHz?

谢谢、此致、

徐凤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    徐凤

    是的、您答对了、对于 LMX2572LP、即使在斜坡时也必须使用输出剥离器、因此最大斜坡为2GHz。

    此致、
    Dean