请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW
您好!
我们正在尝试解决以下有关开关/编程速度的问题。 我已经使用 TI PLL 工具估算了环路稳定时间、但我们不确定总的"变化频率"时间:
问题1. 我们可以使用 SPI 总线以多快的速度将数据从上计时? 我们对一整套寄存器进行编程的速度有多快?
问题2. 更新频率(Frac-N 和分频器)需要多少(子集)个寄存器
问题3. VCO 校准是如何工作的。 这是自动的吗? 需要多长时间?
问题4. 对于"更改频率"时间、我们还需要了解什么?
例如、假设我们希望从1GHz 更改为10GHz、涉及不同的 Frac-N 分频器、输出分频器、VCO。 所有这些都会以多快的速度趋稳。 (大约环路带宽为350kHz)