This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:TLC555-Q1

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746987/tlc555-q1-tlc555-q1

器件型号:TLC555-Q1

尊敬的先生或女士:

放电晶体管的额定电压是多少?

放电输出是否具有参考 Vdd 的钳位/过压保护?

谢谢!

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    下一个数据表更新中的放电引脚绝对最大值将为-0.3V 至18V,建议为0V 至15V
    这是相对于 GND 引脚的。 放电电压范围与 Vdd 无关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    此致、
    Robert Grosar