This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:LVCMOS 输出(Y2、Y3)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/745138/cdci6214-lvcmos-output-y2-y3

器件型号:CDCI6214

您好!

我对 CDCI6214有疑问。

[问题]

哪个 LVCMOS 输出(Y2. Y3)取决于 VREF 或 VDDO12/34?

此致、

Kaede Kudo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库多、

    我已将此任务分配给了一位应用工程师、他应尽快回复您。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如引脚说明表(数据表第4页)中所述、Y2取决于 VDDO12、Y3取决于 VDDO34。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean-San、Alan - San、

    感谢您的评论。

    我明白了。

    此致、  

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。

    LVCMOS 输出 Y0是否取决于 VREF

    (D/S 第9页6.15 LVCMOS 输出特性)

     我担心电源管理的以下描述:D/S 第29页8.3.8.1。

    '旁路输出 Y0连接到 PDN_CH4位。'

    此致、  

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y0由 VDDO34供电。 要使用 Y0、必须将 PDN_CH4设置为0。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    感谢您的回答。

    这是否意味着无法实现以下配置?

    Y0:LVCMOS/3.0V
    Y1:LVDS/1.8V
    Y2:LVDS/1.8V
    Y3:LVDS/1.8V
    Y4:LVDS/1.8V

    此致、  

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kudo、

    这种配置是可行的。 设置 CHx_1p8vdet = 1,将输出 LVDS 缓冲器共模电压设置为0.9V。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、  

    感谢你的答复。

    我理解您的答案。

    此致、

    Kaede Kudo