This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:PSRRHCSL 规格的纹波频率条件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746553/lmk00334-ripple-frequency-condition-of-psrrhcsl-spec

器件型号:LMK00334

您好!

现在、我将 在电气特性中引用 PSRRHCSL 规格、但没有 纹波频率条件的相关信息。 我还参考图7和图8 、即 PSRR 与纹波频率、但这些图显示的值低于 电气特性。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在100kHz 和100mVpp 的纹波条件下、表中的规格值似乎与图7和8相匹配。

    Alan