This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:保持"打开"使用晶体管而不是按钮?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/745563/tpl5110-keeping-on-using-transistor-instead-of-button

器件型号:TPL5110

是否可以使用晶体管(PN2222A)而不是开关来防止 TPL5110在设定的间隔内复位? 我还注意到、在数据表中的原理图中连接开关仅在循环一次后才起作用(它必须复位一次、然后保持开启)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,但我不完全理解你的问题。 请详述一下。

    下面链接了一些其他帖子、这些帖子可能会解决您的问题:
    e2e.ti.com/.../732091
    e2e.ti.com/.../713383

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以用晶体管替换此原理图中的唯一开关? 我想让微控制器告诉 TPL5110不要在设定的时间间隔复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将开关替换为 PMOS。

    此致、
    Boyd