This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:OscIn、OscIn*、Fin 和 Fin*引脚的输入阻抗

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/745541/lmx2492-input-impedance-of-oscin-oscin-fin-and-fin-pin

器件型号:LMX2492
主题中讨论的其他器件: LMX2430

您好!

我能否获得有关作为频率函数的振荡器、振荡器* Fin 和 Fin*引脚输入阻抗的信息? 您是否有这方面的测量数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AY、

    它们是高阻抗输入。
    恐怕这些引脚上没有频率扫描图。
    我们建议使用50欧姆接地或100欧姆差分端接这些引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他 PLL 数据表中提供了这些引脚的阻抗图、例如。 LMX243x。

    这是否意味着您不会在此 LMX2492芯片的这些引脚上执行任何设计验证测量/表征?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    是的、我们对这些引脚进行了一些测试、但没有针对该器件的输入阻抗。 我们测试灵敏度和连续性。

    在 LMX2430上、频率较低、因此该测量更简单一些。

    因此、一般而言、它是为了具有高阻抗、但不要尝试进行任何类型的调优阻抗匹配;请改用焊盘。

    此致、
    Dean