This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:RF 输出(RFOUTA_P/RFOUTA_M)上拉时所需的电流是多少

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746057/lmx2594-what-is-the-current-required-at-rf-output-rfouta_p-rfouta_m-pullup

器件型号:LMX2594

您好!

RFOUTA_P/RFOUTA_M 上的上拉电流要求是什么?

如果我同时使用输出 RFOUTA 和 RFOUTB、电流要求是什么?

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8713.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfVinayak、

    启用这些输出缓冲器会使每个缓冲器的总电路板电流消耗增加大约90mA、因此我假设其中的大部分电流将通过上拉电阻器。  您可以通过获取 EVM 并切换 outa_PD 位来看到这一点。

    在随附的有关输出的文档中、我得出结论、在 OUTx_PWR=31设置中、直流电流约为24mA、交流电流约为17mA。  因此、看起来只有90mA 中的一部分实际上通过了上拉电阻器。

    此致、

    Dean