This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找27MHz、1.05V 时钟信号的1:4时钟缓冲器

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/745332/look-for-a-1-4-clock-buffer-for-27mhz-1-05v-clock-signal

主题中讨论的其他器件:LMK00105

作为标题。 请检查 TI 是否具有用于1.05V 时钟信号的1:4时钟缓冲器。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helios、

    我不是这些缓冲器的专家、我们可能有更新和更好的东西、但您是否考虑过任何 CDC 器件、例如 CDCLV1104。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑使用 LMK00105、它可以接收1.05V 单端输入信号、然后使用分压器将 LVCMOS 输出从 VDDO 电平衰减到1.05V。输出电源 VDDO 可以是1.5、1.8、2.5或3.3V。内核电源 VDD 可以是2.5V 或3.3V

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    讨论后、根据规范、VCLKout 高电平为 Vddo-0.1。 (数据表 P.6)如果输入时钟电压为1.05V、则输出为 Vddo-0.1V、这意味着什么? 您能帮助澄清问题吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。

    Alan