This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:使用逻辑高电平从微控制器而不是推开关驱动 DELAY/M_DRV 引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/745472/tpl5111-driving-delay-m_drv-pin-with-logic-high-from-a-micro-controller-instead-of-push-switch

器件型号:TPL5111

您好!
   我想将 DELAY/M_DRV 引脚直接连接到微控制器输出、以将 DRVN 引脚置为有效。 有可能吗? 数据表中不清楚。 在第6.5节中、它提到了 M_DRV 引脚上的 LOGIC_HIGH 等于1.5V 以上的任何值、但在第7.5.2节中、它指出必须在 DEALY/M_DRV 引脚上应用 VDD 才能识别为手动加电。

 请澄清。

谢谢。。。 Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    避免将 DELAY/M_DRV 引脚驱动至 GND。 如果 MCU 输出为漏极开路、我不会看到将 MCU 输出直接连接到引脚的问题。 但是、如果它是推挽输出、我建议使用 MCU 输出驱动 PMOS。

    1.5V 是 M_DRV 的逻辑高电平阈值。 应用 VDD 正常。

    此致、
    通道