This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:关键噪声模型参数和相位噪声图中的不匹配

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/745922/lmx2595-mismatch-in-critical-noise-model-parameter-and-phase-noise-graphs

器件型号:LMX2595

很棒的讨论,Ferron 和 Dean,很高兴阅读。

我的问题是已经问过一个 Farron、但我没有找到 Dean 的答案:TI 用于测量的 Wenzel 振荡器的确切器件型号是什么?

Wenzel 制作了一系列 OCXO、从非常好(打印机)到更好(打印机高级版)再到世界各地(高级超低噪声- Ferron 使用的型号)、但每一步的价格也会大幅上涨。

我需要使用 LMX2595实现15GHz LO、并且对数据表中图3所示的噪声非常满意。 我希望我可以留在打印机系列(200MHz)中、而不是进入 ULN 系列、因此了解 TI 用于这些测量的确切模型将会非常好。

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    这可能是过度使用、但我们使用的是 Wenzel 501-4623G。  它是+13dBm、因此我们在 OSCin 之前放置了一个10dB 限制器。

    对于 OSCin 参考,请将其相位噪声乘以20*log (Fout/Fosc),然后将其从测量值中减去。  但对于该基准、它远低于 PLL 噪声、因此无需将其减去。

    或者、我要做的是在 PLLatinum Sim 中输入相位噪声、看看它是否会影响接近 PLL 噪声。

    此致、
    Deane2e.ti.com/.../100-MHz-Wenzel-501_2D00_4623G.txt