This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:硬件复位至 SPI 时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744847/cdcm7005-sp-hw-reset-to-spi-time

器件型号:CDCM7005-SP

复位后 SPI 接口的规格是什么? 硬件复位后、SPI 接口何时可运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试在明天的实验中使用 EVM 来确定这一点、并让您知道我的发现。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我与 CDCM7005-SP EVM 确认、即使器件保持在复位模式、SPI 仍保持活动状态。 我通过以下实验确定了这一点:

    1) 1)锁定 PLL、输出缓冲器设置为 DIV1并确认频谱。
    2) 2)使用 EVM 上的复位跳线、将器件设置为复位模式(发现 GUI 上的按钮未激活)
    3) 3)器件处于复位状态时、将输出缓冲器编程为除以2
    4) 4)移除复位跳线、并确认输出音调从 DIV1音调移至 DIV2音调、这表示器件处于复位模式时已对输出缓冲器进行编程。

    谢谢
    Christian