This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2:1时钟开关

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX508, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744853/2-1-clock-switch

主题中讨论的其他器件:MUX508TMUX136

您好!

我正在寻找156.25MHz 的2:1时钟开关。 哪种器件是合适的解决方案? 我将看到类似 MUX508的模拟多路复用器、但我认为它会带来巨大的抖动。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DI、

    MUX508是一款36V 8:1多路复用器、与您的低电压2:1应用不匹配。  

    无源 FET 开关不会带来太多抖动、但只有少数器件在其数据表中显示了这一点。  使用 TMUX136器件是一款抖动~10ps 的低电压2:1开关、您认为怎么样?  

    谢谢、

    Adam