This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:有关 PCIe 第4代时钟缓冲器的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744534/cdclvd1204-question-about-the-pcie-gen4-clock-buffer

器件型号:CDCLVD1204
主题中讨论的其他器件:LMK00338LMK00334

嗨、大家好

我们的客户正在设计新一代服务器产品。 但是、对于 PCIe 第4代时钟选择有一些问题:

1、之前的 PCIe 第3代时钟缓冲器产品能否用作当前的第4代100MHz 时钟缓冲器?  

2、PCIe 第4代和第3代时钟缓冲器有何区别? 是否有任何改进或更改? 对于新的第4代产品选择、我们应该注意什么?

感谢您的反馈。

谢谢  

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将 LMK00334 (4路输出)或 LMK00338 (8路输出)用作支持第4代的 PCIe 时钟缓冲器。  这些缓冲器为 PCIe 时钟源(来自时钟发生器或振荡器)提供0.05ps RMS 的极小附加抖动。

    第3代的 REFCLK 最大抖动限制为1ps RMS、第4代为0.5ps RMS。

    请参阅此博客、该博客将解决您的问题。  该博客还提到了 TI 的几款 PCIe 时钟发生器、以防您对这些时钟发生器也感兴趣。

    Alan