This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03000CEVAL:USB2ANY 固件加载程序

Guru**** 2546220 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744319/lmk03000ceval-usb2any-firmware-loader

器件型号:LMK03000CEVAL
主题中讨论的其他器件:CODELOADERUSB2ANY

  我使用连接到 LMK03000C EVM 的 USB2ANY、当连接到 PC 并打开 CodeLoader 4时、会出现 USB2ANY 固件加载程序窗口、但在我将 S1和 Connect USB 连接器推在一起后、不会出现任何情况。 即、我无法看到用于更新固件的窗口。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Homgmei、

    要更新固件、请按住 BSL 按钮并插入 USB。 然后停止按下按钮并进行更新。

    由于 TICSPro 要新得多、我会尝试将其与 TICSPro 软件配合使用。 您选择哪种器件无关紧要、因为它们都使用 USB2ANY。 希望您在准备逐步淘汰 CodeLoader 时、能够更好地与 TICSPro 配合使用。

    此致、
    Dean