This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何同步多个信号....

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04906, LMK04808, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744357/how-to-synchronize-several-signals

主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK04906LMK04808LMX2594LMX2572

降级器、

我需要您的建议来回答客户问题。

我的客户有6个传感器板、他们从传感器板1向其他板提供 CLK、HS 和 VS。

2~5、他们发现来自电路板的信号 Δ I 与电路板1提供的源存在一定的延迟。

是否有任何方法可以使所有这些信号同步?

任何由 IC 或电路设计提出的建议都是可以接受的、欢迎使用。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    是的、这是绝对可能的。
    例如、我们的 LMK 系列产品具有可单独添加到每个输出的模拟和数字延迟。 例如、我们有 LMK04808、LMK04828和 LMK04906。

    如果频率更高、您可以使用 LMX 系列器件、如 LMX2572或 LMX2594系列。

    此致、
    Dean