This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318的 PSNR 图

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744283/lmk03318-psnr-figure-for-lmk03318

器件型号:LMK03318

您好!

LMK03318手册以电源噪声抑制(PSNR)为单位列出了电源噪声抑制图、以 dBc 为单位。 我不熟悉这个数字、也没能找到公式。 然而、从上下文来看、它似乎沿着 PSNR = 10log (Pspur/Pcenter) dBc 的方向、其中 Pspur 是由电源注入纹波引起的特定杂散的功率? 如果我弄错了、请更正我的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源噪声抑制(即 PSNR)定义为在向电源注入单音调正弦噪声信号(纹波)时、调制到时钟输出上的单边带相位杂散电平(以 dBc 为单位)。 假设没有振幅调制效应和小指数调制、则由电源噪声引起的相位杂散产生的峰峰值确定性抖动(DJ)可按如下方式计算:

    DJ (ps p-p)=[(2 x 10 (dBc / 20))/(π x Fout)] x 1e12
    其中:
    - dBc 是测量的单边带相位杂散水平(以 dBc 为单位)
    - Fout 是输出时钟频率(以 Hz 为单位)

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Alan。 如果我理解正确、那么在给定的假设下、输出端的单边带相位杂散水平将与在电源注入的单音调正弦噪声信号的功率进行比较、以获得以 dBc 为单位的数字?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在输出时钟的功率频谱上测得的边带杂散电平与输出时钟(载波信号)的功率电平相关。

    公式:
    边带杂散功率级别(相对于载波、或 dBc)=边带杂散功率级别(dBm)-载波功率级别(dBm)

    示例:
    如果测得的载波功率级别为+5dBm、测得的边带杂散电平为-80dBm、VDD 上的噪声为50mVpp、则相对于载波的边带杂散电平为-85dBc。

    边带杂散电平应随单音调正弦噪声信号功率电平的变化而改变 dB 到 dB。

    继续上面的示例、如果 VDD 上的噪声水平从50mVpp 降低到25mVpp (低20*log (25/50)= 6dB)、那么我们可以预计边带杂散水平将减少6dB (从-85dBc 降低到-91dBc)。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有帮助。 感谢您的详细解释。