This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:缩短器件的锁定时间

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744240/lmx2594-improving-lock-time-for-the-device

器件型号:LMX2594

我一直在使用 pllatinumsim 软件,我有一个参考设计,其中我设置了 Fosc=80MHz,启用了 OSC_2x,FPD =160MHz,15mA=ICP,环路带宽~440kHz。

 

锁定时间要求<=10us!

 

目前、该参考设计告诉我、我应该能够实现10.7us 的模拟锁定时间(没有 CAL)。

 

我一直在设计无线电原型上安装的合成器,我正在通过串行端口进行交谈。

我们开发的第一个软件是使用“部分辅助”CAL,但我在示波器上测量了~ 200us 的锁定时间,从10750Mhz 步进至9375Mhz。

 

我决定实施“完全辅助”CAL,但我仍然远离锁定时间要求。

在运行 FCAL 之前、我在 VCO_SEL、VCO_DACISET、VCO_CAPCTRL、PLL_N、PLL_DEN、 PLL_NUM、到目前为止我获得的最佳锁定时间为40us。

 

据我所知、FCAL 使用两种算法执行校准。 一个用于提升 Vtune 和内部振幅算法以优化相位噪声的放大器。

在这一阶段、我不确定这是不是来自 FCAL 流程的限制、还是可以实现更好的效果。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajayt、

    在完全辅助的情况下、您应该更接近3us 并受器件写入速度的限制。

    校准会运行一个校准、该校准会:
    1.查找选择的 VCO 内核(VCO_SEL)
    2.查找正确的 VCO 频带(VCO_CAPCTRL)
    3.查找正确的 VCO 幅度(VCO_DACISET)

    因此、完全辅助功能就是专门写入 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET、也就是写入。 由于您是手动强制执行这些值、因此实际上没有校准。

    但是、如果您运行任何类型的校准、即使您将准确的正确值作为起始值、也需要一些时间。

    此致、
    Dean