This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:输出异常

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/743975/lmk03318-abnormal-output

器件型号:LMK03318

大家好、

配置完成后、所有输出时钟如下所示、它是否正常?

发现、异常脉冲似乎发生在 status0下面。(黄色线是 clk、绿色线是 status0)

设置如下所示。

将 status0输出从 PLL LOL 更改为 PRIREF LOS 之后。 status0输出真的很稳定、但异常看起来与前一个输出相同。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    输出时钟上的异常脉冲可能是由于 PLL 失锁所致。 当 PLL LOL 上有一个脉冲时、这意味着 PLL 已经失去锁定、并且输出不再锁定到输入。 这可能会导致输出端出现异常脉冲。

    PRIREF 的频率稳定性可能会导致失锁。 如果 PRIREF LOS STATUS0波形稳定、则表示输入具有足够的振幅/压摆率、但其频率可能不正确。 我建议尝试使用具有更高频率稳定性的 PRIREF 源。 您可以使用精密频率计数器测量基准的稳定性。

    PLL 锁定问题也可能由 PLL 或环路滤波器配置不当引起。 您能否共享配置以便我可以查看设置? (单击"文件">"保存")

    此致、
    通道