This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:USB2ANY 固件更新

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/743907/lmx2592evm-usb2any-firmware-update

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

插入电路板附带的全新 USB2ANY 时、系统会要求更新固件

 -拔下 USB2ANY

 -按下 BSL 按钮并插回

 -出现“Firmware update (固件更新)”按钮

 -始终失败并显示"Memory Verification Error"(内存验证错误)

至少5次尝试。  Windows 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我可以看到3个方面:
    1. Windows 10的问题。 '
    在我们的实验中、我们在这里使用 Windows 7、因此我无法验证您的 USB2ANY 问题。
    是否有任何方法可以在 Windows 7上尝试此操作? 这在 Windows 7上非常稳定。

    USB2ANY 损坏
    有一些方法可以使 USB2ANY 变得一团糟、我已经这么做了。 例如、如果您按住 BSL 按钮、不要让它执行软件更新、则会使 USB2ANY 变得一团糟。

    3.技术不当
    进行更新时、拔下 USB 电缆、按 BSL 按钮、然后插入 USB 电缆。 然后、在它识别到这一点后、让我们转到 BSL 按钮(我认为它并不总是这么说)、然后进行更新。


    此致、
    Dean