This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:有关 SPI 电路的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/742998/lmk04832-question-about-spi-circuit

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LMK04832和 LMK04828、他有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

LMK04832/LMK04828B、


寄存器控制 SDIO 中使用的 SPI 是双向缓冲器。

连接到主侧时、是否无需在传输线路中串联电阻?

(由于半双工=准双向通信)

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家:

    我的客户正在考虑 LMK04832和 LMK04828、他有疑问。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --

    关于 LMK04832/LMK04828B、

    是否可以通过驱动 SYNC 引脚来识别所有时钟被强制同步?

    --

    感谢您提前提供的出色帮助。

    此致、

    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    严格地说、无需在 SPI 线路上放置一个电阻器。 但是、建议放置一些串联电阻、例如~33欧姆、以便为 CMOS 输出提供源端接、否则可能会出现较大的振铃、具体取决于您的设计和输出驱动器。 此外、在 LMK04832/28驱动 SPI 线路之前、您需要将主输出设置为输入、以便它不再驱动该线路、或者如果主输出使用开漏输出类型输出、 确保主器件输出高电平、以便 LMK 随后可以驱动总线。

    将 SYNC 引脚置为有效时、如果器件被编程为将 SYNC 引脚路由至以复位分频器、除/1输出将继续振荡外、所有输出将保持在复位状态。 它们始终保持同步、因为它们是最高频率。 请注意、SYNC 引脚靠近 VCO、因此如果 SYNC 引脚上有很多切换或噪声、它可能会在输出中增加一些瞬时噪声。 我建议在 SYNC 引脚上放置一个 RC 滤波器。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢你的答复。

    我知道它不需要端接电阻器。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一