This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581EVM:LMX2581EVM

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2581EVM, LMX2572LP, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/743640/lmx2581evm-lmx2581evm

器件型号:LMX2581EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2581LMX2572LPLMX2572

大家好、我想用一个稳定的温度输出来构建2-3 GHz 范围内的频率可调振荡器。 我想使用 LMX2581。 这些芯片是否适用于此应用? 我应该购买 LMX2581EVM 进行测试吗? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dusan、

    LMX2581肯定会实现该频率范围、但我会考虑使用 LMX2572或 LMX2572LP EVM。  这些器件具有更低的电流消耗、更好的相位噪声和更低的杂散; 它们是较新的器件。

    此致、

    Dean