This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:采用 MSP430FR6989的 LMX2594示例代码

Guru**** 2562420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, LMX2594EVM, USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/743213/lmx2594evm-example-code-for-lmx2594-with-msp430fr6989

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989USB2ANYLMX2594

尊敬的 TI 专家:  

我有 LMX2594EVM 和 MSP430FR6989。

您能否向我分享 LMX2594EVM 的示例代码?

我想了解如何使用 MSP430FR6989控制 LMX2594EVM。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek、

    MSP430位于 LMX、LMK 或 CDC 器件上、我们无法在该论坛中真正支持该功能;我没有此或 USB2ANY 的示例代码。

    对于 LMX2594、如果您转到、您可以针对 PLL 和斜坡 GUI 选项卡访问此代码
    C:\FW_Lab\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594\PLL.py

    这是 GUI 的 python 代码。

    此致、
    Dean