This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:连接 LMX2594与 HMC661

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/743034/lmx2594-interfacing-lmx2594-to-hmc661

器件型号:LMX2594

我需要通过 LMX2594为 HMC661提供时钟。  

HMC661的数据表规定 直流差分时钟高电压应介于20mV 至2000mV 之间。

同样、直流差分时钟低电压应介于-2000mV 至-20mV 之间。

每个端口的振幅=-6至10dBm。

LMX2594数据表未提供输出电压电平。 相反、它仅指示单端模式下的输出功率。 差分模式怎么样?

我可以使用 LMX2594的评估模块将其直接连接到 HMC661评估模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adeel、

    差分输出电压是单端输出电压的两倍。 报告的输出功率是单端的、假设负载为50 Ω、即0dBm = 0.6Vpp。
    我认为您可以直接连接、但请注意、LMX2594输出是交流耦合的、因为它必须是 Vcc 上拉导致的。 因此、如果 MHC661需要外部偏置、您可能需要设置一个偏置电压、可能需要使用电阻分压器。

    此致、
    Dean