This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:用于控制 LMX2572的较低 SPI 时钟

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/743215/lmx2572-lower-spi-clock-to-control-lmx2572

器件型号:LMX2572

您好!  

LMX2572是否支持较低的 SPI 时钟(25MHz 而不是50MHz)?

是否会出现任何问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    当然、这将起作用、这一点完全没有问题、并且它可以在直流电下工作。

    TICSPro 写入速度非常慢(<1MHz)。

    此致、
    Dean