主题中讨论的其他器件: LMX2571
您好!
我正在寻找符合以下设计规格的时钟发生器:
- 一个固定外部25MHz LVCMOS 输入作为基准
- 一个固定的10MHz 输出
- 外部基准是干净的、因此不需要抖动消除/小环路带宽。 仅要求器件不会显著增加基准的相位噪声、因此可以将环路滤波器带宽设置为最佳水平、以实现最低附加相位噪声
- 时钟发生器增加的相位噪声不会大大超过(6 dB 或以上)以下目标:
|
频率偏移(Hz) |
10MHz 时钟输出目标 |
|
1 |
-70 |
|
10. |
-95. |
|
100 |
-115 |
|
1000 |
-140 |
|
10000 |
-150 |
|
100000 |
-160 |
|
1000000 |
-160 |
|
5000000 |
-160 |
以 dBc/Hz 为单位的所有值
我已经使用时钟架构工具对可进行仿真的时钟进行建模、并且能够找到一个符合我的规格的器件(LMK03318)。 不过、仿真中尚未启用许多器件、如果可能、我想提出一些类似的其他选项。
是否有任何类似的器件符合上述规格、并且具有相似的附加相位噪声曲线?
感谢社区!