This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:有关 LMX2572锁定的问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/742966/lmx2572-question-about-lmx2572-locking

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

在 LMX2572测试期间、锁定工作异常。

测试程序如下所示。

  1. 使用 DDS 输出作为参考 LMX2572的输入 (通过扫描参考扫描扫描来扫描 LMX2572输出频率 输入。)
  2. DDS 从 LMX2572扫描输出频率1.6GHz、步长为10kHz。 (VCO 参数是固定的。)
  3. 在10MHz 至10MHz 范围内 、通过 DDS 扫描进行 LMX2572输出频率扫描是正常的、并保持锁定状态。
  4. 但在10MHz 之后、锁定状态被解锁、然后继续 F-cal。 (当 F-cal 继续时、 锁定时间约为300us。 完全辅助。)
  5. 使用 LMX2594时、其工作频率高达160MHz。

 

问: 当以 LMX2572为基准时、正常锁定是否仅保持在10MHz 输入扫描?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    什么是输出分频器设置? 如果为 div/4、则 VCO 调谐范围变为40MHz。
    锁定后、VTune 电压大约为1.25V。 电源轨约为0.2V 至2.2V。 因此、如果锁定了它、然后更改了参考时钟频率、VTune 电压可能会在解锁之前发生+/-1V 变化。
    根据您使用的 VCO 内核、Kvco 在40MHz/V 至60MHz/V 之间变化 这意味着、您可以用相同的量调整 VCO 频率。