This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:Fin 的功率级别

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/742862/lmx2492-power-level-for-fin

器件型号:LMX2492

LMX2492数据表第7.6节规定、单端运行的 Pfin 范围应为-5dBm 至+5dBm。

在第7.8节中、有一个有关 Fin 最低功耗水平作为频率函数的典型值的图。

这是否意味着即使 Pfin 低于-5dBm、PLL 仍能工作? 这将如何影响相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    数据表中的灵敏度限值非常保守、是我们测试和确保的数字。 该图是典型性能。 没有矛盾。 我们的编号是锯齿状的、因为:

    我在工作台测试设置上看到了大约5dB 的变化
    2.您希望远离真正的灵敏度曲线5-10 dB、以避免相位噪声降级和更高的杂散。
    3.由于测试的复杂性,我们设置了相当多的保护频带。
    4.客户可能会遇到类似的问题,这些问题会产生敏感性,坦率地说,拥有更多的利润可以缓解这些问题。

    总之、电气技术规格编号非常保守、并且可以按应有的方式进行保存。

    但是、通常情况下、您很可能会让该器件以低得多的电平运行;我只是无法正式保证这一点。

    此致、
    Dean