This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:LMK00334输入 OSC 类型

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184628/lmk00334-lmk00334-input-osc-type

器件型号:LMK00334

您好!

我使用 LMK00334来生成 PCIe 时钟。 LMK00334输出的 PCIe 时钟电平为 HCSL 类型。

问题是:LMK00334的输入晶体振荡器是否必须为 HCSL 电平? 还是 LVDS 电平正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    将起作用。 该器件接受两个通用输入、可在高达400MHz 的频率下运行、这些输入包括 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、 HCSL 或单端。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢