This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:晶体的外部电容器

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185283/bq32002-external-capacitors-to-crystal

器件型号:BQ32002

我们是否需要在32.768kHz 晶体上添加外部电容器?

BQ32002的内部电容器是否接近25pF (因为晶体负载电容是12pF 要求)?

谢谢、
达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    根据数据表的第19页和第22页、如果您的应用程序适用于数据表中这些页面上的示例应用程序(下面的屏幕截图)、则不会这样做。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea