This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:易失性存储器保护

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184946/lmk61e2-volatile-memory-protection

器件型号:LMK61E2

 您好!

 LMK61E2是否在易失性存储器上提供随机 I2C 写入保护? 如果是、您能否指向说明其工作原理和启用方法的文档。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行调查、并尽快返回给您。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    关于写入 SRAM 和 EE、数据表中描述的某些功能很难意外执行。

    对于写入 SRAM、SRAM 地址将写入 R51、数据将 在同一事务中写入 R53。 如果一个新的传输开始、SRAM 访问被终止。

    为了写入 EEPROM、首先写入 SRAM 内容、之后必须将0xBE 写入 R56以解锁 EEPROM。 只有在执行 R56解锁后、才能向 R49写入1、以便将 SRAM 内容编程到 EEPROM 中。

    上述 SRAM 和 EEPROM 的功能始终处于启用状态。

    谢谢、

    Kadeem